Aggiunta di un widget Stato di connessione alla stazione

Aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione per monitorare lo stato di collegamento del controller.
  1. Per aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , cercare
    Station Connection Status
    .
  4. In
    Componenti
    trascinare
    Stato di connessione alla stazione
    in
    MainWindow (type)
    o in un contenitore di interfaccia utente diverso nella
    Vista progetto
    .
  5. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Stazione
    e la stazione del driver di comunicazione che si desidera monitorare.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Al runtime, il widget visualizza questi indicatori di stato del LED:
  • LED verde
    . Connesso al controller.
  • LED rosso
    . Disconnesso dal controller.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal