Riferimento firma di audit
Configurare un workflow di firma elettronica impostando le proprietà
SigningController
e Firma AuditSigning
.Oggetto SigningController
L'oggetto
SigningController
specifica le impostazioni predefinite per i workflow di firma elettronica.Proprietà | Descrizione |
|---|---|
Utenti abilitati alla firma | Gli utenti autorizzati a completare un workflow di firma. |
Gruppi abilitati alla firma | I gruppi autorizzati a completare un workflow di firma. |
Utenti abilitati alla doppia firma | Gli utenti autorizzati ad agire come secondo utente in un workflow di doppia firma. |
Gruppi abilitati alla doppia firma | I gruppi autorizzati ad agire come secondo utente in un workflow di doppia firma. |
DefaultWorkflowType | Il tipo di workflow predefinito per la firma elettronica.
|
Proprietà Firma AuditSigning
Quando il valore della variabile viene modificato, associare la proprietà
Firma AuditSigning
a una variabile per attivare un workflow di firma elettronica. La configurazione di Firma AuditSigning
sovrascrive la configurazione predefinita di SigningController
.Proprietà | Descrizione |
|---|---|
Tipo di workflow | Il tipo di workflow di firma elettronica. |
Utenti | Gli utenti autorizzati a completare un workflow di firma. |
Gruppi | I gruppi autorizzati a completare un workflow di firma. |
Fornire un feedback