Firma di audit
La firma di audit impone una conferma aggiuntiva per le attività critiche e migliora la sicurezza del progetto. Configurare la firma di audit per attivare un workflow di firma elettronica per utenti o gruppi specifici quando accedono ad aree selezionate di
Applicazione FactoryTalk Optix
o eseguono azioni specifiche.
SUGGERIMENTO:
Ad esempio, un workflow di firma elettronica può essere attivato quando un utente modifica il valore della variabile associato a un indicatore lineare.
Workflow di firma elettronica
Potrebbe essere necessario che gli utenti completino i workflow di firma elettronica, se si verifica una condizione specifica. Per impostazione predefinita, tutti i workflow permettono agli utenti di fornire note opzionali.
- ConfirmWorkflow
- Richiede agli utenti di selezionareConfermaper eseguire un'azione specifica.È possibile utilizzare ConfirmWorkflow per presentare agli utenti una richiesta di conferma che riassume le modifiche da applicare.ConfirmWorkflow

- SignWorkflow
- Richiede all'utente di autenticarsi e selezionareConfermaper eseguire un'azione specifica.È possibile utilizzare SignWorkflow per presentare agli utenti un riepilogo delle modifiche da applicare e richiedere agli utenti di autenticare la loro identità.SignWorkflow

- DoubleSignWorkflow
- Richiede a due utenti di autenticarsi e selezionareConfermaper eseguire un'azione specifica.È possibile utilizzare questo workflow per presentare agli utenti un riepilogo delle modifiche da applicare e richiedere all'utente interessato e a un altro utente autorizzato di autenticare le loro identità.DoubleSignWorkflow

Fornire un feedback