Vista progetto
La
Vista progetto
visualizza il contenuto di Applicazione FactoryTalk Optix
in una struttura ad albero delle cartelle. Ogni cartella dispone di un'icona dedicata e un menu contestuale. Il menu contestuale visualizza gli oggetti che è possibile creare nella cartella. Qualsiasi sottocartella creata visualizza le stesse opzioni della cartella su cui si basa. È possibile creare più versioni di una cartella.La
Vista progetto
contiene i pulsanti per navigare nel contenuto dell'applicazione. Sono presenti alcuni pulsanti nella barra del titolo di Vista progetto
o nell'oggetto selezionato.Elemento | Descrizione |
|---|---|
![]() | Indietro . Passa al riquadro selezionato precedente. |
![]() | Avanti . Passa al riquadro selezionato successivo. |
![]() | Dividi la vista progetto . Divide la Vista progetto in due riquadri. |
![]() | Aggiungi nuovo . Crea un nodo all'interno del nodo selezionato. |
Elimina . Rimuove il nodo selezionato e i nodi che contiene. | |
![]() | Blocca il nodo figlio selezionato per nasconderlo dalla Vista progetto . Non è possibile modificare i nodi figlio bloccati. |
![]() | Sblocca i nodi figlio selezionati per visualizzarli in Vista progetto . È possibile modificare i nodi figlio sbloccati. |
![]() | Apre l'oggetto selezionato nell'editor dedicato. Solo alcuni tipi di oggetti dispongono di un editor dedicato. |
Fornire un feedback