Sviluppo di un'etichetta con un'unità ingegneristica localizzata

Creare un'interfaccia semplice che visualizzi la temperatura in un formato regolato secondo le impostazioni locali dell'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)
Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal