Copiare una Program Organization Unit da una sessione e incollarla in un'altra

Aprire più sessioni di
FactoryTalk Design Workbench
, quindi copiare la POU (Program Organization Unit) da una sessione aperta a un'altra sessione aperta. Le POU copiate conservano le proprie opzioni di configurazione.
Per copiare una POU da una sessione e incollarla in un'altra
  1. Aprire una sessione di
    FactoryTalk Design Workbench
    e creare un nuovo progetto o aprire un progetto esistente.
  2. Aprire un'altra sessione e un altro progetto.
  3. In una sessione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla POU, quindi selezionare
    Copia
    .
  4. In un'altra sessione, in
    Organizzatore progetto
    , fare doppio clic sul nodo in cui incollare la POU, quindi selezionare
    Incolla
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal