Utilizzo di sessioni multiple di FactoryTalk Design Workbench
Creare o aprire progetti separati contemporaneamente utilizzando diverse sessioni di
FactoryTalk Design Workbench
. Con più sessioni aperte, è possibile:- Aprire un progetto esistente, quindi, senza chiudere la sessione esistente, avviare un'altra sessione e utilizzarla per creare un nuovo progetto.
- Aprire due progetti separati, ognuno in una sessione diversa.
- Creare due progetti, ognuno in una sessione diversa.
- Collegarsi online in sessioni diverse contemporaneamente con i rispettivi controllori.
IMPORTANTE:
- Non è possibile aprire lo stesso progetto in sessioni diverse contemporaneamente.
- Le compilazioni simultanee o le verifiche POU in più sessioni diFactoryTalk Design Workbenchnon sono supportate. Completare la compilazione o la verifica in una sessione prima di iniziarla in un'altra sessione.
Fornire un feedback