Rilevamento e aggiunta di un controllore connesso al computer

Utilizzare
Seleziona dispositivo
per visualizzare e aggiungere i dispositivi connessi a un computer. È possibile utilizzare questa funzione per:
  • Sostituire il controllore esistente nel progetto del controllore con il controllore rilevato.
  • Aggiungere un controllore e il relativo progetto controllore a un progetto vuoto.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
Per rilevare e aggiungere un controllore connesso al computer
  1. Aprire
    Seleziona dispositivo
    eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • In
      Organizzatore progetto
      selezionare il pulsante Scopri dispositivo.
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare
      Scopri dispositivo
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto, quindi selezionare
      Scopri dispositivo
      .
    • Aprire Aggiungi dispositivo, quindi selezionare
      Scopri dispositivo
      .
  2. In
    Seleziona dispositivo
    , attivare l'esplorazione automatica o aggiornare il browser per visualizzare tutti i dispositivi riconosciuti da
    FactoryTalk Design Workbench
    connessi al computer tramite una porta di comunicazione abilitata.
  3. Selezionare il dispositivo, quindi selezionare
    OK
    .
    Il dispositivo viene aggiunto al progetto e a
    Organizzatore progetto
    .
  4. (Facoltativo) Se è già stato aggiunto un controllore al progetto e si sta selezionando un altro controllore da
    Seleziona dispositivo
    , viene visualizzato
    Scopri il controllore
    , con la richiesta se si desidera sostituire il controllore esistente con quello selezionato. Selezionare
    Sostituisci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal