Importazione di un progetto
Utilizzare la pagina
Benvenuti
o il menu File
per importare un progetto in FactoryTalk Design Workbench
.- Non è possibile importare in una versione precedente un progetto creato in una versione successiva diFactoryTalk Design Workbench.
- È possibile importare un progetto con i seguenti tipi di controllore daConnected Components Workbenchversione 22.00 o 23.00 aFactoryTalk Design Workbench:Controllori che supportano l'importazione di progetti legacyTipo di controlloreRevisione supportataMicro810R7.00L20ER23.00L50ER22.00 o versioni successiveL70ER22.00 o versioni successive
- Non è possibile importare un progetto creato inFactoryTalk Design WorkbenchinConnected Components Workbench.
- Il formato del file di importazione è CCWARC per i progettiConnected Components Workbencho FTDWA per i progettiFactoryTalk Design Workbench.
Prerequisiti
- Chiudere eventuali i progetti aperti.
- Il controllore deve essere offline.
Per importare un progetto
- AprireImporta progettoeffettuando una delle operazioni seguenti:
- Nella paginaBenvenutiselezionareImporta progetto.
- Nel menuFileselezionareImporta progetto.
- InImporta progettoselezionareSfoglia.
- InApriindividuare e selezionare il file, quindi selezionareApri.
- InImporta progettoselezionareImporta.Ai nomi dei progetti duplicati viene aggiunto un numero per evitare di sovrascrivere i file di progetto esistenti.
Fornire un feedback