Importazione ed esportazione di progetti

Esportazione di un progetto
FactoryTalk Design Workbench
contenente uno o più dispositivi. Una volta esportato, il progetto può essere importato in
FactoryTalk Design Workbench
quando il controllore è offline.
Per impostazione predefinita, il progetto viene esportato nella cartella Download con il nome
<project-name>.ftdwa
.
Un progetto esportato mantiene la struttura generale del progetto e può includere le opzioni di configurazione del progetto e gli elementi del programma seguenti:
  • Opzioni di configurazione
    • Configurazione controllore
    • Configurazione dispositivo Classe1
    • Configurazioni modulo I/O
    • Interrupt
  • Elementi del programma
    • Programmi
    • Blocchi funzione
    • Variabili globali
    • Variabili locali
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal