Finestra Parametri UDFB

Utilizzare la finestra
Parametri
per:
  • Creare o eliminare i parametri di ingresso o uscita per i blocchi funzione definiti dall'utente (UDFB) o le funzioni definite dall'utente (UDF).
  • Modificare i parametri delle variabili locali per UDFB e UDF.
  • Spostare una variabile verso l'alto o verso il basso in UDFB o UDF.
Le UDF sono limitate a un parametro di uscita con tipo di dati modificabile. Le proprietà variano in base al tipo di blocco istruzione.
Elementi nella finestra Parametro UDFB
Elemento
Descrizione
Valori possibili
Nome
Specifica il nome del parametro.
Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
  • Il nome è limitato a 40 caratteri e può contenere caratteri di sottolineatura, numeri o lettere.
  • Il nome inizia con una lettera o un carattere di sottolineatura.
  • Il nome non può terminare con un carattere di sottolineatura.
  • Il nome non può contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
Le convenzioni per l'assegnazione dei nomi si basano sulle regole IEC-1131 per gli identificativi.
Tipo di dati
Specifica il tipo di dati del parametro.
BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Parole definite, Blocchi funzione.
Per informazioni sui tipi di dati vedere Introduzione ai tipi di dati.
Dimensione
Specifica le dimensioni dell'istruzione.
La dimensione è definita come valore double integer (DINT) positivo.
Ad esempio:
  • [1..10] per un valore a una dimensione
  • [1..4,1..7] per un valore a due dimensioni
Il limite massimo raccomandato per la dimensione di un array multidimensionale è di [1..400,1..40].
Commento
Contiene il commento per il parametro.
Testo in formato libero.
Sposta verso l'alto
Sposta verso l'alto il parametro selezionato.
N/D
Sposta verso il basso
Sposta in basso il parametro selezionato.
N/D
Nuovo ingresso
Crea un parametro di ingresso.
N/D
Nuovo output
Crea un parametro di uscita. Le UDF sono limitate a un parametro di uscita con tipo di dati modificabile.
N/D
Elimina parametro
Elimina il parametro selezionato.
N/D
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal