Reset dei valori iniziali di un blocco funzione definito dall'utente

Quando viene modificata la definizione di un blocco funzione definito dall'utente (UDFB), reimpostare i valori iniziali dei parametri. Utilizzare
Imposta i valori iniziali delle istanze
per aggiornare tutte le istanze o quelle selezionate.
Quando si crea una nuova istanza di un UDFB, esso eredita i valori iniziali predefiniti dalla definizione UDFB corrente.
Per i progetti in
FactoryTalk Design Workbench
, la definizione di UDFB deve essere la stessa per tutte le istanze esistenti al fine di completare il processo di compilazione. I valori dei parametri UDFB cambiano quando:
  • Vengono creati nuovi parametri.
  • Le modifiche al valore iniziale dei parametri esistenti.
  • Il tipo di dati dei parametri cambia.
  • Il nome dei parametri cambia.
Per reimpostare i valori iniziali di un UDFB
  1. In
    Organizzatore progetto
    andare in
    Asset
    Blocchi funzione definiti dall'utente
    <UDFB-name>
    .
  2. In
    <UDFB-name>
    fare doppio clic su
    Variabili locali
    .
  3. Nella colonna
    Valore iniziale
    della griglia di variabili immettere il nuovo valore iniziale, quindi selezionare
    Invio
    .
  4. Selezionare
    Imposta i valori iniziali delle istanze
    .
  5. In
    Imposta i valori iniziali delle istanze
    , selezionare le istanze dell'UDFB da reimpostare.
  6. Selezionare
    Imposta
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal