Aprire la logica UDFB e visualizzarne le istanze
Utilizzare il menu contestuale
Apri logica istruzione
per aprire un blocco funzione definito dall'utente (UDFB) o una funzione definita dall'utente (UDF) che viene richiamata dal programma corrente.Quando il controllore è connesso, se l'UDFB viene chiamato più volte, verrà visualizzato un elenco di istanze. Selezionare un'istanza per aprirla nell'editor di linguaggio.
Prerequisiti
- Il controllore è online.
Per aprire la logica UDFB e visualizzarne le istanze
- Aprire il programma che chiama l'UDFB.
- Nell'editor di linguaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'UDFB e selezionareApri logica istruzione.L'UDFB viene aperto nell'editor di linguaggio.
- (Facoltativo) Nell'elenco delle istanze UDFB, selezionare un'istanza per aprirla nell'editor di linguaggio.

Fornire un feedback