Istanze UDFB
Come altri blocchi istruzione in
FactoryTalk Design Workbench
, i blocchi funzione definiti dall'utente (UDFB) sono disponibili dalla Casella degli strumenti
.Per utilizzare un UDFB in un programma, creare un'istanza dell'UDFB richiamandola nel programma. Ogni istanza dispone di una copia unica dei dati di istanza UDFB, che consistono di variabili del membro interno e di tutti i relativi parametri di ingresso e uscita. Quando viene chiamato un UDFB per una data istanza, la logica UDFB funziona sulla copia dei dati dell'istanza. I valori dei dati dell'istanza vengono conservati tra un'esecuzione di un UDFB e la successiva.
Quando vengono create più istanze in un programma:
- Per i programmi in Diagramma Ladder, il nome dell'istanza è definito dall'utente, in base al nome della variabile assegnata all'UDFB.
- Per i programmi in Diagramma a blocchi funzionali e Testo strutturato, il nome dell'istanza viene fornito per impostazione predefinita, con un incremento di uno per ciascuna istanza.
Fornire un feedback