Aggiunta di parametri a un blocco funzione definito dall'utente

Utilizzare la finestra
Parametri
per aggiungere e modificare i parametri e le variabili locali per un blocco funzione definito dall'utente (UDFB).
La finestra
Parametri
fornisce una visualizzazione grafica dei parametri e delle variabili locali.
Le regole per i nomi e i parametri UDFB sono le seguenti:
  • Un nome UDFB può includere fino a 128 caratteri.
  • Un UDFB può contenere in totale fino a 128 parametri.
  • Un UDFB non può contenere più di 20 parametri di ingresso o 20 parametri di uscita.
Per aggiungere parametri a un UDFB
  1. In
    Organizzatore progetto
    andare in
    Asset
    Blocchi funzione definiti dall'utente
    <UDFB-name>
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    <UDFB-name>
    e selezionare
    Parametri
    .
  3. In
    Parametri <UDFB-name>
    , selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Nuovo ingresso
    • Nuovo output
  4. Specificare il nome, il tipo di dati, la dimensione e il commento del parametro secondo le esigenze.
  5. (Facoltativo) Selezionare
    Sposta verso l'alto
    o
    Sposta verso il basso
    per modificare l'ordine dei parametri.
  6. Selezionare
    OK
    .
    SUGGERIMENTO: Per eliminare un parametro, selezionare il parametro e selezionare
    Elimina parametro
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal