Ambiente di sviluppo di programmi di testo strutturato

In questa sezione viene presentato l'editor di linguaggio del programma di testo strutturato (ST).
Ambiente di sviluppo di programmi di testo strutturato
Ambiente di sviluppo di programmi di testo strutturato
Ambiente di sviluppo del programma ST
Elemento
Descrizione
Callout1
Apre la griglia della variabile locale per visualizzare le variabili utilizzate dal programma corrente.
Callout2
Apre una casella per immettere un numero di riga a cui passare. Il riquadro mostra:
  • Il numero della riga corrente dove si trova il cursore.
  • Il numero di caratteri nella riga corrente.
  • L'intervallo di numeri di riga che è possibile immettere nella casella.
Quando si immette un numero di riga, la riga viene evidenziata. Selezionare
Invio
per passare alla riga.
Callout3
Riduce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede.
Callout4
Ripristina l'editor al 100% di zoom.
Callout5
Ingrandisce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede.
Callout6
Mostra o nasconde i valori delle variabili, attraverso i quali è possibile leggere il valore e verificare la logica di progetto.
Non influisce sulle altre schede.
Callout7
Si tratta della parte principale dell'editor di Testo strutturato. In quest'area, è possibile inserire il testo e apportare qualsiasi modifica alla programmazione ST.
Quando si immettono le istruzioni, viene visualizzato un elenco di prompt per le possibili istruzioni, quindi una descrizione mostra la definizione dell'istruzione e i parametri previsti per l'istruzione selezionata.
Se sono presenti errori nel codice, le descrizioni comandi forniranno spiegazioni sull'errore.
Callout8
Visualizza una panoramica ridotta dell'intero contenuto.
Il dispositivo di scorrimento indica la parte di codice visualizzata nell'editor, con gli errori evidenziati in rosso. Selezionare o trascinare l'area ombreggiata per passare rapidamente da una sezione all'altra del codice.
Usare i comandi dell'editor ST per configurare la mini mappa.
Callout9
Consente di scorrere la pagina verso l'alto e verso il basso. La linea breve sulla barra di scorrimento indica la posizione corrente.
Callout_orange
Aggiunge elementi all'editor ST.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal