Comandi nell'editor di testo strutturato

In questa sezione vengono presentati i comandi che si verificano quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'editor di linguaggio o sulla barra di scorrimento.
Comandi nell'editor di testo strutturato
Comando
Descrizione
Taglia
Sposta negli appunti il testo selezionato o la riga corrente.
Copia
Copia il testo selezionato o la riga corrente negli appunti.
Incolla
Inserisce il testo degli appunti nella posizione corrente del cursore.
Aggiungi elemento
Se nascosto, apre la
Casella degli strumenti
, evidenziando l'ultima posizione.
Crea nuova variabile
Apre
Nuova variabile
per definire una nuova variabile all'interno del codice.
Trova tutti i riferimenti
Apre il browser dei riferimenti incrociati per visualizzare le informazioni di riferimento della variabile selezionata.
Seleziona variabile
Apre il selettore della variabile che consente di sostituire la variabile selezionata con una nuova.
Apri parametri istruzione
Apre la griglia della variabile locale per visualizzare le variabili utilizzate nell'istruzione selezionata.
Apri logica istruzione
Apre la definizione dell'istruzione selezionata.
Apri monitor
Aprire la griglia della variabile corrispondente per monitorare la variabile in tempo reale. Il pulsante è disponibile quando il controllore è online.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal