Aggiungere un blocco istruzione a un programma Diagramma Ladder
Un elemento blocco istruzione Diagramma Ladder (Ladder Diagram, LD) è un elemento funzionale conforme a IEC 61131-3 in un programma LD.
Un blocco istruzione LD può essere una funzione, un blocco funzione, un blocco funzione definito dall'utente, una funzione definita dall'utente o un operatore.
Prerequisiti
- Creare un blocco istruzione.
Per aggiungere un blocco istruzione a un programma Diagramma Ladder
- InCasella degli strumenti, inCerca, immettere il nome del blocco di istruzioni.
- Trascinare il blocco di istruzioni in una posizione valida.
indica una posizione di rilascio valida.
Fornire un feedback