Interpretazione della memoria

L'interpretazione della memoria di una variabile in IEC61131-3 è definita utilizzando un tipo di dati elementare o di un tipo di dati derivato opzionale creato da un gruppo di più tipi di dati.
I controllori
Micro800
supportano i tipi di dati elementari BOOL (1 bit), SINT (8 bit interi), INT (16 bit interi), DINT (32 bit interi) e REAL (numero a virgola mobile IEEE). I tipi di dati derivati opzionali sono supportati creando strutture o array definiti dall'utente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal