Definizioni dei dati
La specifica IEC61131-3 prevede l'accesso alla memoria mediante variabili con nome.
Le convenzioni di denominazione dei nomi IEC61131-3 per le variabili sono le seguenti:
- Contiene un minimo di sei caratteri (le applicazioniFactoryTalk Design Workbenchsupportano un minimo di un carattere).
- Inizia con un carattere di sottolineatura o una lettera (A-Z), seguito da caratteri di sottolineatura, lettere o numeri.
- Supporta le lettere minuscole (a-z) se fanno distinzione tra maiuscole e minuscole (A = a, B = b, C = c…).
I controllori
Micro800
sono pienamente conformi a questa definizione, supportano l'opzione caratteri minuscoli ed estendono i nomi fino a 40 caratteri.In IEC61131-3 le variabili dati potrebbero essere definite in modo da essere accessibili a tutti i programmi in una risorsa o in un controllore, oppure parzialmente accessibili a funzioni in un singolo programma.
È possibile configurare percorsi di accesso per definire la posizione dei dati all'interno di un sistema per passare i dati tra più risorse o controllori.
I controllori
Micro800
provvedono alla conformità fornendo dati nell'ambito del programma e del controllore e permettendo la configurazione di percorsi di accesso tramite dati prodotti o utilizzati.Fornire un feedback