Funzionalità aggiuntive per le serie di istruzioni

I fornitori di PLC (Programmable Logic Controller) possono implementare funzionalità aggiuntive tramite istruzioni non indicate nelle specifiche.
Esempi di istruzioni estese sono quelle per la diagnostica, controllo del ciclo PID, controllo del movimento ed elaborazione di file di dati.
Poiché le istruzioni estese non sono definite nella specifica IEC61131-3, la compatibilità tra diverse implementazioni di fornitori di PLC non è garantita. Di conseguenza, l'utilizzo di tali istruzioni potrebbe ostacolare il trasferimento della logica tra fornitori.
I controllori
Micro800
e
FactoryTalk Design Workbench
forniscono una serie di istruzioni conformi allo standard IEC61131-3. La rappresentazione fisica di queste istruzioni mantiene lo stesso aspetto e ha la stessa logica dei sistemi esistenti, per ridurre i costi di formazione associati all'utilizzo nell'ambiente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal