Esempio: come creare un programma IPIDController per controllare la temperatura
Il programma di controllo della temperatura mantiene la temperatura entro la zona di controllo.
Setpoint, processo e valori manipolati
Nella tabella seguente viene definita la modalità di utilizzo dei valori SP, PV e MV nel programma di controllo della temperatura.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Setpoint (SP) | Misurazione della temperatura in gradi Celsius; definisce la temperatura per la zona di controllo. |
Valore di processo (PV) | È necessario convertirlo nella stessa unità di SP; la misura è in gradi Celsius. |
Valore manipolato (MV) | È necessario convertirlo in un valore analogico, in modo da essere inviato alla PWM per il controllo dell'elemento riscaldatore. |
Sistema di controllo della temperatura
Il diagramma e la tabella seguenti definiscono i componenti del sistema di controllo della temperatura che sono gestiti dal programma di controllo della temperatura e descrivono gli eventi che si verificano durante l'esecuzione del programma di controllo.Sistema di controllo della temperatura

Sequenza di eventi per il programma di controllo della temperatura
Nella seguente tabella sono identificati i componenti del sistema di controllo della temperatura e sono descritti, in sequenza, gli eventi che si verificano durante l'esecuzione del programma di tale sistema.
N. | Elemento | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | Uscita controllore | Invia il MV alla PWM (On/Off). |
![]() | Modulazione della larghezza dell'impulso (controllore temperatura PWM) | Relè a stato solido che controlla l'elemento riscaldante. |
![]() | Elemento riscaldante | Aumenta la temperatura nella zona di controllo. |
![]() | Termometro a resistenza (RTD) | Misura la temperatura nella zona di controllo e invia il PV (segnale RTD) all'ingresso del controllore. |
![]() | Ingresso controllore | Riceve il PV (segnale RTD). |
![]() | Programma PLC | Converte il PV (segnale RTD) alla stessa unità del SP (gradi Celsius), determina la differenza tra il PV e il SP e regola il MV in base ai valori definiti nei parametri P, I e D. |
Esempio: diagramma a blocchi funzionali per il controllo della temperatura
Questo diagramma a blocchi funzionali illustra i blocchi funzione predefiniti e definiti dall'utente e utilizzati nell'applicazione per il controllo della temperatura in una zona di controllo.
diagramma a blocchi funzionali per il controllo della temperatura

Fornire un feedback