Definizione ID Trimpot

Nella tabella seguente viene descritta la definizione ID Trimpot utilizzata nell'istruzione TRIMPOT_read.
Definizione ID Trimpot
Selezione uscita
Bit
Descrizione
Definizione ID Trimpot
15 - 13
Modulo tipo di trimpot:
  • 0x00: Integrato.
  • 0x01: Espansione.
  • 0x02: Porta plug-in.
12 - 8
ID slot del modulo:
  • 0x00: Integrato.
  • 0x01-0x1F: ID del modulo di espansione.
  • 0x01-0x05: ID della porta plug-in.
7 - 4
Tipo di trimpot:
  • 0x00: Riservato.
  • 0x01: Trimpot digitale tipo 1 (modulo LCD 1).
  • 0x02: Modulo meccanico trimpot 1.
3 - 0
ID trimport all'interno del modulo:
  • 0x00-0x0F: Integrato.
  • 0x00-0x07: ID trimpot per espansione.
  • 0x00-0x07: ID trimpot per porta plug-in.
ID trimpot inizia da 0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal