TRIMPOT_READ (lettura trimpot)
L'istruzione TRIMPOT_READ legge il valore trimpot da un trimpot specifico.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
TRIMPOT_READ

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
TrimPotID | Ingresso | UINT | L'ID del Trimpot da leggere. TrimPotID è definito in Definizione ID Trimpot. |
TrimPotValue | Uscita | UINT | Valore trimpot corrente. |
Sts | Uscita | UINT | Stato dell'operazione di lettura Trimpot. Codici dello stato (Sts) TRIMPOT:
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di TRIMPOT_READ
Esempio di Diagramma a blocchi funzione TRIMPOT_READ

Esempio di Diagramma Ladder TRIMPOT_READ

Esempio di testo strutturato TRIMPOT

Fornire un feedback