Canali di comunicazione integrati

I controllori L20E e L50E dispongono dei seguenti canali di comunicazione aggiuntivi integrati:
  • Una porta combinata RS-232/485 non isolata
  • Una porta di programmazione USB non isolata (solo L50E)
  • Una porta Ethernet RJ-45
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal