Aggiornamento dei dati dell'applicazione HSC
La configurazione del contatore ad alta velocità (HSC) è definita nei dati dell'applicazione HSC e di norma viene eseguita solo una volta prima di programmare l'istruzione dell'HSC. Mentre l'HSC sta eseguendo il conteggio, le modifiche apportate ai dati dell'applicazione HSC (parametro HSCAppData) vengono ignorate.
Per aggiornare i dati dell'applicazione HSC
- Aggiornare HSCAppData.
- Chiamare l'istruzione HSC con il comando 0x03 (set/reload).
Fornire un feedback