Test del programma ed esecuzione del contatore ad alta velocità

Una volta scaricato il programma per l'HSC nel controllore, è possibile collaudarlo e quindi eseguire il contatore ad alta velocità.
Per eseguire il test del programma ed eseguire il contatore ad alta velocità
  1. Connettersi al controllore
    Micro800
    .
  2. Nell'
    Organizzatore progetto
    , espandere
    Programmi
    .
  3. Espandere il programma HSC, quindi fare doppio clic su
    Variabili locali
    .
    È possibile visualizzare i valori delle due uscite dell'HSC: STS (MyStatus) e HSCSTS (MyInfo).
  4. Aprire la griglia di variabili globali eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • Fare doppio clic su
      Variabili globali
      nell'
      Organizzatore progetto
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      selezionare
      Variabili globali
      , quindi selezionare il tasto
      Invio
      .
  5. Nella riga
    _IO_EM_DI_05
    , selezionare le caselle di controllo
    Blocco
    e
    Valore
    per forzare l'ingresso sulla posizione ON.
  6. Per visualizzare i risultati, aprire la griglia delle variabili locali effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Nell'
      Organizzatore progetto
      , espandere il programma HSC e fare doppio clic su
      Variabili locali
      .
    • Nell'
      Organizzatore progetto
      , espandere il programma HSC, selezionare
      Variabili locali
      , quindi selezionare il tasto
      Invio
      .
  7. Espandere
    MyAppData
    e
    MyInfo
    .
  8. Accendere l'encoder per visualizzare il conteggio crescente/decrescente. Ad esempio, se l'encoder è installato in un albero motore, accendere il motore per attivare il conteggio dell'HSC.
  9. Verificare che il
    Valore
    della variabile MyStatus sia 1, a indicare che l'HSC è in funzione.
  10. Visualizzare il valore del conteggio in MyInfo.Accumulator.
In questo esempio, quando MyInfo.Accumulator raggiunge un valore alto preimpostato di 40, l'uscita 0 passa a On e il flag HPReached passa a On. Se MyInfo.Accumulator raggiunge un Valore preimpostazione basso di -40, l'uscita 1 si attiva e il flag LPReached si attivano.
Risultato del programma HSC
Risultato del programma HSC
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal