Assegnazione di variabili e compilazione del programma

Una volta immessi i valori nelle variabili del contatore ad alta velocità (HSC), utilizzare i seguenti passaggi per assegnare variabili al blocco funzione e compilare il programma.
Per assegnare valori e compilare il programma
  1. Assegnare variabili a ogni elemento del blocco funzione HSC in base alla tabella riportata di seguito.
    Variabili HSC
    Parametro
    Nome valore
    HscCmd
    MyCommand
    HscAppData
    MyAppData
    HscStsInfo
    MyInfo
    PlsData
    MyPLS
    Sts
    MyStatus
    Assegnazione di variabili ad HSC
  2. In
    Organizzatore progetto
    , espandere
    Configurazioni I/O
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Integrato
    e scegliere
    Proprietà
    .
  4. Nella pagina di configurazione di I/O integrato, selezionare il nodo
    Configurazione
    .
  5. Selezionare i filtri di ingresso per l'encoder in base alla seguente immagine:
    Configurazione di I/O integrato
  6. Verificare che l'encoder sia connesso al controllore.
  7. Avviare il controllore e connetterlo al computer.
  8. Compilare il programma e scaricarlo nel controllore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal