Aggiungere un descrittore del set di dati
Utilizzare la pagina di configurazione
Descrittore Set di dati DNP3
per aggiungere, modificare o eliminare i descrittori dei set di dati.Prerequisiti
- SelezionareSlave DNP3come unità.
Per aggiungere un descrittore di set di dati
- Nella struttura ad alberoControllore, espandereSlave DNP3, quindi selezionareDescrittore Set di dati DNP3.
- Nella paginaDescrittore Set di dati DNP3, selezionareNuovo DS.
- InDS<x>selezionareAggiungi.xè il numero di indice del set di dati appena aggiunto.
- (Facoltativo) SelezionareAbilita eventoper configurare le impostazioni degli eventi.SUGGERIMENTO:
- Per modificare un descrittore di set di dati, selezionare il descrittore di set di dati, quindi selezionareModifica.
- Per eliminare un descrittore di set di dati, selezionare l'intestazione del set di dati, quindi selezionareElimina.
Fornire un feedback