Aggiungere una mappatura MicroLogix

Utilizzare la pagina di configurazione
Mappatura MicroLogix
per aggiungere un valore dell'indirizzo MicroLogix a una variabile nel controllore L70E o L50E. La mappatura MicroLogix supporta fino a 1000 variabili.
SUGGERIMENTO: Il nome del programma associato alla variabile selezionata segue il nome della variabile. Ad esempio, in
DINT1@Prog1
,
DINT1
è il nome della variabile e
Prog1
è il nome del programma.
Per aggiungere una mappatura MicroLogix
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , fare clic su
    Mappatura MicroLogix
    .
  3. Nella griglia
    Mappatura MicroLogix
    , selezionare il pulsante Sfogliao fare doppio clic su
    Seleziona variabile
    .
  4. Nel selettore di variabili, individuare e selezionare una variabile, quindi selezionare
    Seleziona
    .
  5. (Facoltativo) Selezionare un
    tipo di file MicroLogix
    per la variabile.
  6. (facoltativo) Modificare il
    Numero file
    .
  7. Verificare che il
    Tipo di file MicroLogix
    sia corretto.
    SUGGERIMENTO:
    • Se il tipo di dati della variabile aggiunta è INT, selezionare un
      Tipo di file MicroLogix
      per la variabile.
    • Per leggere più indirizzi MicroLogix o un singolo indirizzo da un array, è necessario impostare la variabile
      Micro800
      come array. Per esempio, per leggere gli indirizzi MicroLogix da N7:0 a N7:10 o un indirizzo singolo N7:10, è necessario accertarsi che la variabile
      Micro800
      mappata al file di dati 7 sia un array da 0 a 10 o qualsiasi altro array la cui lunghezza sia 11.
Per eliminare una mappatura MicroLogix, nella griglia
Mappatura MicroLogix
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile, quindi selezionare
Elimina
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal