Pagina di configurazione Mappatura MicroLogix
La mappatura MicroLogix consente la comunicazione tra i seguenti controllori:
- Un controllore L70E e un controlloreMicroLogixoCompactLogix™per i progetti del controllore versione 22.00 e successive
- Un controllore L50E e un controlloreMicroLogixoCompactLogixper i progetti del controllore versione 23.00 e successive
La mappatura MicroLogix supporta fino a 1000 variabili.
Utilizzare la pagina di configurazione
Mappatura MicroLogix
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Associare un valore di indirizzoMicroLogixa una variabile nel controllore L70E o L50E.
- Eliminare l'associazione di un indirizzoMicroLogix.
- Esportare mappatureMicroLogix.
- Importare mappatureMicroLogix.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Numero file | Mostra il numero generato e assegnato alla variabile che viene aggiunta. La mappatura MicroLogix supporta un massimo di 1.000 variabili.Il Numero file è un numero intero di lettura/scrittura compreso tra 0 e 999. I numeri di file duplicati non sono supportati. |
Nome variabile | Specifica il nome della variabile associata all'indirizzo MicroLogix . |
Tipo di dati | Specifica i tipi di dati disponibili per la configurazione, inclusi:
La mappatura MicroLogix è disponibile per gli array con una dimensione di stringa di 82, ma non per i sotto-elementi di un array. |
Tipo di file MicroLogix | Specifica il tipo di file MicroLogix al quale viene convertito il valore di una variabile.
|
Fornire un feedback