File di funzione

I file di funzione non richiedono memoria utente.
Ogni elemento dati di ingresso o uscita consuma circa tre word utente a causa dell'overhead associato alla forzatura di I/O. Poiché il controllore ha una memoria limitata, nonostante supporti un massimo di 256 elementi in un file, potrebbe non essere possibile creare un file con 256 elementi.
Il controllore
Micro800
supporta un totale di 20 kilobyte di file di programma e file di dati. L'utilizzo di memoria dati massimo è di 10.000 parole.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal