Utilizzo memoria predefinito
Un progetto vuoto utilizza memoria codice 0 e il parametro di memoria
Utilizzato
, in un progetto vuoto, indica 0 per i passaggi e il consumo di memoria. Un controllore Micro800
contiene una certa quantità di memoria e di passaggi perché la parte dei dati contiene:- Variabili di sistema
- I/O
- Memoria riservata alle variabili temporanee
- Memoria riservata alle variabili utente aggiunte durante le modifiche online
Controllore | Consumo di memoria | Passo |
|---|---|---|
Micro810 | 5 KB | 456 |
Micro820 20 punti | 14 KB | 591 |
Micro850 24 punti | 15 KB | 657 |
Micro850 48 punti | 15 KB | 659 |
Micro870 24 punti | 15 KB | 657 |
Fornire un feedback