RSLinx Classic e FactoryTalk Linx non possono condividere l'USB con il driver DF1
    Esiste una limitazione per cui 
RSLinx Classic
 e FactoryTalk Linx
 non possono condividere l'USB con i driver DF1, i quali sono utilizzati con Micro810
 (2080-USBADAPTER) e L20E con Visualizzazione LCD remota (2080-REMLCD). Poiché i driver da USB a DF1 sono configurati automaticamente quando il cavo USB viene inserito, solo il primo programma che controlla i driver sarà in grado di comunicare con successo.Poiché il driver da USB a DF1 non può essere condiviso tra 
RSLinx Classic
 e FactoryTalk Linx
, assicurarsi che a controllare per primo il driver sia il programma corretto. Il programma che prenderà il controllo del driver, lo manterrà anche in seguito. FactoryTalk Linx
 è sempre eseguito come servizio in background e può quindi essere arrestato per abbandonare il controllo del driver. RSLinx Classic
 può essere eseguito come applicazione e può quindi essere facilmente chiuso per abbandonare il controllo del driver, ma può anche essere configurato in modo da essere eseguito come servizio, ad esempio FactoryTalk Linx
.Per evitare conflitti, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Riavviare il computer- Scollegare il cavo dal dispositivo e riavviare il computer per assicurarsi che entrambi i programmi siano chiusi.
- Inserire nuovamente il cavo nel dispositivo e riavviare il driver.
- Cercare il controllore L20E oMicro810daFactoryTalk LinxRSWho oRSLinx ClassicBrowser. Il programma che si avvierà per primo prenderà il controllo del driver.
 
- In alternativa al riavvio del PC, daRSLinx ClassicaFactoryTalk Linx:- DisabilitareRSLinx Classicse eseguito come applicazione. Assicurarsi cheRSLinx Classicnon sia ancora in esecuzione controllando la Barra delle applicazioni. SeRSLinx Classicviene eseguito come servizio, chiudereRSLinx Classicandando in e arrestare il servizio.
- Rimuovere il cavo USB ed eseguire il browserFactoryTalk Linx.
- Inserire nuovamente il cavo USB e il driver comparirà nel browser.
 
- In alternativa al riavvio del PC, daRSLinx ClassicaRSLinx Classic:- Chiudere tutte le finestre diFactoryTalkBrowse eFactoryTalk Administration ConsoleCommunications Explorer. Il servizioFactoryTalk Linxpuò essere chiuso completamente anche andando in e arrestando il servizio.
- Rimuovere il cavo USB ed eseguire RSWho diRSLinx Classic.
- Inserire nuovamente il cavo USB e il driver apparirà in RSWho.
 
Fornire un feedback