Monitoraggio delle variabili locali e globali
Aprire le griglie delle variabili locali o globali per monitorare i valori delle variabili in tempo reale.
In ogni griglia delle variabili vengono visualizzati i valori e lo stato di forzatura delle variabili nelle rispettive colonne. Quando il valore di uscita non è disponibile, il testo appare nell'etichetta di uscita.
Nei programmi di grafica e nei blocchi funzione, l'aspetto dei valori varia a seconda del tipo:
- I valori di uscita dei tipi di dati booleani vengono visualizzati in nero o in grigio, indipendentemente dal fatto che il valore sia True o False. Un valore di uscita nero indica che può essere modificato, mentre un valore di uscita grigio indica che non può essere modificato.
- I valori di uscita dei tipi di dati SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE e STRING sono visualizzati nell'elemento come valore numerico o di testo. Quando l'uscita è un tipo di struttura, il valore viene visualizzato come elemento selezionato.
Prerequisiti
- Il controllore è in modalitàEsecuzione remota.
Per monitorare le variabili locali e globali
- Aprire la griglia di variabili eseguendo una delle seguenti operazioni:
- Per aprire la griglia delle variabili locali, inOrganizzatore progetto, andare in e fare doppio clic suVariabili locali.
- Per aprire la griglia delle variabili globali, daOrganizzatore progettofare doppio clic suVariabili globali.
- Monitorare i valori.SUGGERIMENTO:
- Il colore di sfondo di una cella ne mostra lo stato: bianco per modificabile; grigio per sola lettura.
- IlValoredelle funzioni definite dall'utente e dei blocchi funzione definiti dall'utente è di sola lettura.
- Per le Program Organization Unit (POU) il cuiValoreè modificabile, è anche possibile modificare il valore nell'editor di linguaggio.
Fornire un feedback