Aggiunta di commenti a livello di bit a una variabile
I commenti a livello di bit vengono creati nella griglia di variabili e mostrati con il nome della variabile nell'editor di linguaggio. I commenti vengono memorizzati nel progetto del controllore e salvati in formato testo normale.
Per aggiungere commenti a livello di bit a una variabile
- Nella griglia di variabili globali o locali, individuare la variabile a cui si desidera aggiungere i commenti a livello di bit.
- Nella colonnaCommentoimmettere i commenti a livello di bit, quindi selezionare il tastoInvio.Nell'editor di linguaggio, dopo aver assegnato una variabile con commenti a livello di bit a un elemento, i commenti verranno visualizzati sopra la variabile o come descrizione comando.SUGGERIMENTO: Per eliminare i commenti a livello di bit, eliminare i commenti nella colonnaCommento, quindi premere il tastoInvio.
Fornire un feedback