Commenti a livello di bit
I commenti a livello di bit sono descrizioni aggiunte per spiegare gli scopi o la funzionalità dei singoli bit.
Negli editor di linguaggio, i commenti a livello di bit sono inclusi quando si assegnano variabili agli elementi della Program Organization Unit (POU). I commenti a livello di bit si applicano a questi tipi di variabili, POU ed elementi POU:
- Variabili definite dall'utente
- Variabili dei tipi di dati INT
- Array a più dimensioni del tipo di dati INT
- Elementi POU e POU
- Istruzioni, bobine e contatti in un LD
- Variabili globali e locali in un UDFB
- Variabili globali e locali in un UDF
I commenti a livello di bit acquisiscono le modifiche apportate alle variabili associate quando si eseguono queste azioni:
- Aggiungere, aggiornare o eliminare POU o variabili.
- Copiare o incollare POU, variabili o istanze incrociate.
- Esportare o importare dispositivi o POU.
- Esportazione o importazione di variabili globali o locali
Fornire un feedback