Sincronizzazione asse PTO e feedback dell'asse Motion

Associare un asse PTO integrato con un feedback dell'asse per permettere a quest'ultimo di:
  • Utilizzare le impostazioni dell'asse PTO associato.
  • Fungere da feedback per l'asse PTO associato esistente.
Dopo aver sincronizzato un asse PTO e un asse di feedback movimento, le impostazioni per l'asse di feedback movimento diventano di sola lettura.
Prerequisiti
  • Aggiungere un modulo plug-in 2080-MOT-HSC al progetto del controllore.
  • Configurare un asse PTO integrato.
Per sincronizzare un asse PTO e il feedback dell'asse di movimento
  1. In
    Organizzatore progetto
    , andare in
    Plug-in
    Configurazioni I/O
    .
  2. Aprire la pagina
    2080-MOT-HSC
    eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • Fare doppio clic su
      2080-MOT-HSC
      .
    • Selezionare
      2080-MOT-HSC
      , quindi selezionare il tasto
      Invio
      .
  3. Nella pagina 2080-MOT-HSC, selezionare
    Configurazione
    .
  4. Dall'elenco
    Abilita plug-in con
    , selezionare
    Asse di feedback
    .
    In
    Configurazione
    viene creato il nodo
    Asse di feedback
    .
  5. Nella pagina di configurazione
    2080-MOT-HSC
    , selezionare
    Asse di feedback
    .
  6. Nella pagina di configurazione FBAxis
    <x>
    - Generali
    , selezionare un asse dall'elenco
    Sincronizza con
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal