Eseguire il backup dei programmi e dei file di progetto nel modulo di memoria

Utilizzare il pulsante
Esegui backup sul modulo di memoria
in Pagina di configurazione del modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 per eseguire il backup dei programmi utente e dei file di progetto del controllore nel modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Prerequisiti
  • Viene rilevato il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
Per eseguire il backup dei programmi e dei file di progetto nel modulo di memoria
  1. In
    Organizzatore progetto
    , andare in
    Configurazioni I/O
    Plug-in
    , quindi eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Fare doppio clic su
      2080-MEMBAK-RTC2
      .
    • Selezionare
      2080-MEMBAK-RTC2
      , quindi selezionare il tasto
      Invio
      .
  2. Nella pagina
    2080-MEMBAK-RTC2
    , selezionare
    Modulo di memoria
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Modulo di memoria
    , selezionare
    Esegui backup sul modulo di memoria
    .
  4. Nel
    Modulo di memoria
    , selezionare
    Esegui backup
    .
  5. Selezionare
    Chiudi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal