Configurare un ingresso latch

Un ingresso latch o ingresso di raccolta degli impulsi, rileva e conserva un impulso rapido per permettere la scansione di un controllore. Il filtro di ingresso determina la larghezza dell'impulso catturato. Per i controllori L50E e L70E, è possibile configurare determinati ingressi come ingressi latch, impostare il valore del filtro di ingresso, quindi configurare i comportamenti fronte di salita e discesa di ciascun ingresso latch.
SUGGERIMENTO:
Gli impulsi latch cambiano stato più rapidamente di quanto sia possibile rilevare e non possono normalmente essere rilevati dalla sezione di scansione in ingresso del ciclo di scansione del controllore
Micro800
.
Per configurare un ingresso latch
  1. In
    Organizzatore progetto
    , espandere
    Configurazioni I/O
    .
  2. Aprire la pagina di configurazione I/O integrato eseguendo una delle operazioni seguenti:
    • Fare doppio clic su
      Integrato
      .
    • Selezionare
      Integrato
      , quindi selezionare il tasto
      Invio
      .
  3. Nella pagina
    <controller-catalog-number Embedded I/O>
    , selezionare
    Configurazione
    .
  4. Nella colonna
    Latch di ingresso
    , selezionare una delle seguenti opzioni per ciascun ingresso latch:
    • Selezionare
      In salita
      per rilevare l'impulso in fronte di salita dell'ingresso esterno.
    • Selezionare
      In discesa
      per rilevare l'impulso in fronte di discesa dell'ingresso esterno
  5. Selezionare la direzione del bordo EII in base alle esigenze.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal