Comportamenti ed esempi di latch

Il controllore può rilevare sia impulsi "On" (fronte di salita) che "Off" (fronte di discesa).
  • Se è abilitato un latch con
    Fronte di salita
    configurato, il controllore cerca un impulso "On".
  • Se è abilitato un latch con un
    Fronte di discesa
    configurato, il controllore cerca un impulso "Off".
Comportamento del fronte di salita
L'immagine di ingresso normalmente è "Off" (0) e per una scansione passa a "On" (1). Di seguito è riportato un riepilogo degli eventi che si verificano quando è abilitato un ingresso in latch con un
Fronte di salita
configurato.
  • Quando il controllore rileva un segnale esterno, "aggancia" l'evento (in inglese "latch"), ma l'immagine di ingresso resta "Off".
  • Alla successiva scansione in ingresso (dopo l'evento di latch) l'immagine di ingresso è impostata su "On".
  • L'immagine di ingresso rimane "On" per la successiva scansione del controllore.
  • Alla successiva scansione in ingresso, dopo la scansione in cui l'immagine di ingresso è stata impostata su "On", l'immagine di ingresso viene impostata su "Off".
IMPORTANTE:
Quando un ingresso è configurato per il comportamento latch, il valore del file di ingresso non rispecchia l'ingresso esterno. Quando è configurato per il comportamento del fronte di
salita
, il valore del file di ingresso normalmente è "Off". Quando viene rilevato un impulso di fronte di salita, il valore file di ingresso è "On" per una scansione.
SUGGERIMENTO: L'area grigia presente negli esempi seguenti rappresenta il ritardo del filtro di ingresso.
Esempio 1: Comportamento del fronte di salita
Comportamento del fronte di salita
Comportamento del fronte di salita esempio1
Esempio 2: Comportamento del fronte di salita
Comportamento del fronte di salita
Comportamento del fronte di salita esempio2
Comportamenti del fronte di discesa
L'immagine di ingresso normalmente è "Off" (0) e per una scansione passa a "On" (1). Di seguito è riportato un riepilogo degli eventi che si verificano quando è abilitato un ingresso in latch con un
Fronte di discesa
configurato.
  • Quando il controllore rileva un segnale esterno, "aggancia" l'evento (in inglese "latch"), ma l'immagine di ingresso resta "On".
  • Alla successiva scansione in ingresso (dopo l'evento di latch) l'immagine di ingresso è impostata su "Off".
  • L'immagine di ingresso rimane "Off" per la successiva scansione del controllore.
  • Alla successiva scansione in ingresso, dopo la scansione in cui l'immagine di ingresso è stata impostata su "Off", l'immagine di ingresso viene impostata su "On".
IMPORTANTE: Quando un ingresso è configurato per il comportamento latch, il valore del file di ingresso non rispecchia l'ingresso esterno. Quando è configurato per il
Fronte di discesa
, il valore file di ingresso normalmente è "On" e passa a "Off" per una scansione.
SUGGERIMENTO: L'area grigia presente negli esempi seguenti rappresenta il ritardo del filtro di ingresso.
Esempio 3: Comportamento del fronte di discesa
Comportamento del fronte di discesa
Esempio 3: Comportamento del fronte di discesa
Esempio 4: Comportamento del fronte di discesa
Comportamento del fronte di discesa
Esempio 4: Comportamento del fronte di discesa
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal