Spazio di Lavoro dell'applicazione del controllore

Lo spazio di lavoro dell'applicazione del controllore è l'area principale in cui è possibile visualizzare, configurare, monitorare e risolvere i problemi dei controllori
Micro800
in un progetto
FactoryTalk Design Workbench
.
Lo spazio di lavoro dell'applicazione del controllore contiene la struttura ad albero
Controllore
e la pagina di configurazione del controllore.
La struttura ad albero Controllore e la pagina di configurazione Generale di un controllore L70E
Spazio di Lavoro dell'applicazione del controllore

Struttura ad albero del controllore

La struttura ad albero del
Controllore
elenca le configurazioni disponibili per un controllore
Micro800
.
I nodi nella struttura ad albero del
Controllore
variano a seconda del tipo di controllore. Nella seguente tabella sono elencati i nodi nella struttura ad albero del
Controllore
.
Elementi nella struttura ad albero del Controllore
Node
Disponibile per
Generale
Tutti
Memoria
Tutti
Avvio/Errore
Tutti
Porta seriale
Controllori L20E, L50E e L70E
Porta USB
Controllori L20E, L50E e L70E
Ethernet
Controllori L20E, L50E e L70E
Mappatura Modbus
Controllori L20E, L50E e L70E
Mappatura MicroLogix
Controllori L50E e L70E
Real Time Clock
Tutti
Movimento
Controllori 2080-L50E-
xx
QBB, 2080-L50E-
xx
QVB e 2080-L70E-
xx
QBB(N)
LCD remoto
Controllori L20E, L50E e L70E
Modulo LCD
Controllori
Micro810
Registro dati
Controllori L20E, L50E e L70E
  • Quando viene aggiunta una scheda SD, i registri dati visualizzati dopo aver selezionato
    Gestisci registro dati
    vengono caricati dalla scheda SD.
  • Quando non viene aggiunta una scheda SD, i registri dati visualizzati dopo aver selezionato
    Gestisci registro dati
    vengono caricati dal computer.
Ricetta
Controllori L20E, L50E e L70E
La funzione
Gestisci ricetta
è disponibile quando al controllore viene aggiunta una scheda SD.

Pagina di configurazione del controllore

Il contenuto della pagina di configurazione varia a seconda del tipo di controllore e del nodo della struttura ad albero selezionato. Utilizzare la pagina di configurazione del controllore per:
  • Visualizzare e configurare le relative impostazioni del controllore corrente.
  • Ridimensionare la pagina.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal