Parametri della vista Azione di errore
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Output KYZ, R1, R2, R3 / Stato dell'output durante l'errore di comunicazione | Specifica l'azione che il monitor di alimentazione esegue sul rispettivo output se si verifica un errore della Connessione dati attiva. I valori disponibili sono:
Suggerimento: Blocca = mantieni lo stato dell'output quando la comunicazione viene ripristinata finché non si verifica una delle seguenti condizioni:
|
Quando si verifica un errore interno del Monitor di alimentazione: | Indica al Monitor di alimentazione come rispondere a un errore interno. Selezionare da:
|
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback