Visualizzazione Azione di errore
Utilizzare questa visualizzazione per selezionare le azioni che il monitor di alimentazione deve intraprendere in caso di un errore nella Connessione dati o di un guasto interno dell'unità. Dopo aver effettuato le selezioni, selezionare
Applica
per impostare nel Monitor di alimentazione. In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online.
SUGGERIMENTO:
Quando una Connessione dati è attiva, la configurazione del Monitor di alimentazione può essere modificata solo utilizzando le viste di configurazione del profilo del Dispositivo.
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback