Parametri della visualizzazione del registro
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Giorno di inizio del registro time-of-use | Visualizza il valore corrente del giorno di memorizzazione automatica del time of use (TOU) nel monitor di alimentazione. Il record corrente del mese viene memorizzato automaticamente in questo giorno, sostituendo un record meno recente se il registro è pieno. È possibile selezionare un giorno di memorizzazione automatica TOU diverso utilizzando il controllo spinner. Fare clic su Applica per impostare nel monitor di alimentazione.I valori validi sono compresi tra 1 e 31 (predefinito). In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online. |
Registro energia | Utilizzare questi controlli per visualizzare e modificare i parametri relativi al funzionamento della funzione di registrazione dell'energia. |
Abilita registro energia | Determina se il registro energia è abilitato. Selezionare la casella di controllo da modificare. Fare clic su Applica per impostare nel monitor di alimentazione.In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online. |
Sincronizza il registro energia con la fine dell'intervallo di richiesta | Indica che l'intervallo del registro energia è sincronizzato con l'evento di fine intervallo della richiesta quando il pulsante di opzione è selezionato. Fare clic sull'altro pulsante di opzione per utilizzare invece un intervallo di tempo fisso. Fare clic su Applica per impostarlo nel monitor di alimentazione.In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online. |
Intervallo del registro energia | Indica che l'intervallo del registro energia in minuti viene visualizzato nel controllo spinner quando il pulsante di opzione è selezionato. Il controllo spinner dell'intervallo del registro energia è nascosto se l'intervallo del registro energia è sincronizzato con l'intervallo della domanda. In modalità online, utilizzare il controllo spinner per modificare l'intervallo del registro energia. Fare clic sull'altro pulsante di opzione per sincronizzare il registro energia con l'intervallo della domanda. Fare clic su Applica per impostarlo nel monitor di alimentazione.I valori validi sono compresi tra 1 e 60. Il valore predefinito è 15. In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online. |
Modalità del registro energia | Visualizza la modalità corrente del registro energia. I valori disponibili sono:
Selezionare la modalità desiderata per apportare una modifica. Fare clic su Applica per impostarlo nel monitor di alimentazione.In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online. |
Pulsante Cancella registro energia | Cancella il registro energia dalla memoria del Monitor di alimentazione e avvia un nuovo registro energia quando è online. Questo parametro è disabilitato quando è offline. |
Pulsante Cancella contatori energia | Utilizzare questo pulsante per azzerare i contatori energia nel Monitor di alimentazione (con revisione Firmware 3,0 e successive) e ricominciare ad accumulare energia. Questo parametro è disabilitato quando è offline. |
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback