Vista registro
Utilizzare questa visualizzazione per configurare i parametri relativi alle funzioni di registro del monitor di alimentazione.
SUGGERIMENTO:
Quando una Connessione dati è attiva, la configurazione del monitor di alimentazione può essere modificata solo utilizzando le visualizzazioni di configurazione del profilo del dispositivo.
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback