Parametri della visualizzazione Connessione

Parametro
Descrizione
Intervallo pacchetti richiesti (Requested Packet Interval, RPI) (ms)
Specifica la velocità di scambio dei dati fra il controller e il dispositivo. I valori validi sono compresi tra 500,0 ms (predefinito) e 9999,9 ms. Il valore RPI non può essere modificato quando i valori minimo e massimo consentiti sono uguali o il controller è in modalità Esecuzione.
Per il primo dispositivo sotto un dispositivo analogico HART, il valore predefinito sarà 500,0 ms. Altrimenti, corrisponde a quello di altri dispositivi sotto uno stesso dispositivo analogico HART.
Se il dispositivo HART incollato è il primo dispositivo sotto un dispositivo analogico HART, viene mantenuto il valore RPI della copia. Altrimenti, corrisponde al valore di altri dispositivi di uno stesso dispositivo analogico HART.
Le modifiche apportate all'RPI vengono automaticamente applicate a tutti i dispositivi HART sotto lo stesso dispositivo analogico HART. Se un altro dispositivo ha modifiche in sospeso del proprio valore RPI quando un valore RPI viene applicato in un dispositivo HART diverso:
  • Se le modifiche nell'altro dispositivo HART vengono annullate, viene applicato senza preavviso il valore RPI modificato.
  • Se le modifiche vengono applicate in questo dispositivo HART, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di applicare le modifiche.
IMPORTANTE:
  • La modifica del valore RPI mentre si è online causa la chiusura e la riapertura della connessione al dispositivo.
Connessione su EtherNet/IP
Determina se stabilire una connessione Unicast o Multicast sulla rete. Il valore predefinito è
Unicast
.
Il tipo di connessione dipende dalla configurazione della ridondanza del controller.
  • Se la ridondanza del controller è abilitata, è supportata solo la connessione multicast. La selezione di
    Unicast
    visualizza un messaggio di avviso.
  • Se la ridondanza del controller è disabilitata, è supportata solo la connessione unicast. La selezione di
    Multicast
    visualizza un messaggio di avviso.
Non è possibile modificare il tipo di connessione di ingresso quando i dispositivi HART sono online. Se si modifica questo campo mentre si è online, selezionando
Applica
si apre
Interruzione della connessione
.
IMPORTANTE:
  • La modifica tra una connessione unicast e una multicast mentre si è online provoca la chiusura e la riapertura della connessione al dispositivo.
  • Se il percorso del dispositivo attraversa ControlNet, il collegamento al dispositivo non verrà aperto finché non si avvia RSNetWorx per ControlNet per ripianificare la rete.
  • Il passaggio a un collegamento Multicast impedisce di ricollegarsi al dispositivo, se il collegamento attraversa più subnet Ethernet. Le connessioni Multicast sono limitate a una sola subnet.
Connessione su ControlNet
Determina se pianificare esplicitamente la connessione di rete sulle reti ControlNet.
  • Viene stabilita una connessione pianificata con il dispositivo di destinazione. Utilizzare il software RSNetWorx per ControlNet per pianificare la rete in modo da attivare i dispositivi configurati nell'applicazione. Fare riferimento al
    Manuale dell'utente della configurazione di rete ControlNet
    , pubblicazione
    CNET-UM001
    .
  • Viene stabilita una connessione non pianificata con il dispositivo di destinazione.
Suggerimento: Se questo collegamento viene modificato da non pianificato a pianificato, pianificare il collegamento utilizzando il software RSNetWorx per ControlNet.
Inibisci modulo
Inibisce o annulla l'inibizione delle connessioni al dispositivo. Se si inibisce il dispositivo, verranno interrotti tutti i collegamenti al dispositivo e si verificherà la perdita di dati.
Se si inibisce il dispositivo mentre si è online, l'icona che rappresenta il dispositivo in Organizer controller è l'icona di inibizione.
Selezionare per interrompere la comunicazione con un dispositivo.
  • Se si inibisce il dispositivo mentre si è online e collegati al dispositivo, il collegamento al dispositivo viene chiuso. Le uscite del dispositivo passano allo stato della modalità Programmazione configurata (se supportata dal dispositivo in questione).
  • Se si inibisce il dispositivo mentre si è online senza che sia stato stabilito un collegamento al dispositivo (a seguito di una condizione di errore), il dispositivo viene inibito. Le informazioni sullo stato del dispositivo cambiano per indicare che il dispositivo non è in errore, bensì inibito.
  • Se si annulla l'inibizione di un dispositivo (deselezionando la casella di controllo) quando si è online e non si verifica alcuna condizione di errore, vengono stabilite connessioni con il dispositivo e il dispositivo viene riconfigurato dinamicamente.
  • Se si annulla l'inibizione di un dispositivo quando si è online e si verifica una condizione di errore, i collegamenti al dispositivo non verranno stabiliti.
Errore grave sul controller se la connessione viene interrotta mentre si è in modalità esecuzione
Determina se il controller entrerà in uno stato di errore grave se la connessione non riesce mentre il controller è in modalità Esecuzione.
Errore di connessione
Visualizza il codice di errore restituito dal controller (per il dispositivo configurato) e la descrizione testuale dell'errore di connessione che si è verificato. Comuni categorie di errori sono:
  • Errore richiesta di connessione
    . Il controller tenta di stabilire una connessione al dispositivo e ha ricevuto un errore. Il collegamento non viene effettuato.
  • Errore richiesta di servizio
    . Il controller tenta di richiedere un servizio al dispositivo e ha ricevuto un errore. Servizio non eseguito correttamente.
  • Configurazione modulo non valida
    . La configurazione nel dispositivo non è valida.
  • Mancata corrispondenza della codifica elettronica
    . La codifica elettronica è abilitata e parte delle informazioni di codifica differisce tra il software e il dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal