Visualizzazione Connessione
Utilizzare la visualizzazione
Connessione
per definire il comportamento del controller rispetto al dispositivo.- Selezionare un intervallo pacchetti richiesti.
- Scegliere una connessione Unicast o Multicast su EtherNet/IP
- Scegliere una connessione pianificata o non pianificata su ControlNet.
- Scegliere di inibire il dispositivo.
- Configurare il controller in modo che l'interruzione della connessione con questo dispositivo provochi un errore grave nel controller.
- Visualizzare gli errori della connessione.SUGGERIMENTO:I dati presenti nella visualizzazioneConnessioneprovengono direttamente dal controller e visualizzano informazioni sulle condizioni del collegamento tra il controller e il dispositivo.
Fornire un feedback