Parametri della finestra di dialogo Definizione dispositivo

La finestra di dialogo
Definizione dispositivo
comprende i parametri seguenti.
SUGGERIMENTO:
Alcuni parametri della finestra di dialogo
Definizione dispositivo
non sono disponibili per tutti i tipi di dispositivo.
Parametro
Descrizione
Tipo di dispositivo
Visualizza il numero di catalogo e il tipo del dispositivo.
Nome
Specifica il nome del dispositivo.
Il nome deve essere conforme allo standard IEC_61131. Se in questo campo si immette un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignorerà il carattere.
Descrizione
Specifica la descrizione del dispositivo.
La descrizione deve contenere al massimo 512 caratteri. I caratteri oltre la lunghezza massima consentita per la descrizione verranno ignorati.
Slot
Specificare il numero di slot in cui si trova il dispositivo. Solo gli slot compresi fra 1 e il numero massimo di dispositivi di I/O sono validi (in base alla piattaforma).
Quando il dispositivo viene creato, viene impostato come predefinito il numero di slot corrispondente alla prima posizione di slot disponibile.
Quando il controller viene cambiato con uno che supporta un numero inferiore di I/O, è possibile che il valore di slot corrente non sia più valido.
Serie
Specifica la serie del dispositivo.
Revisione
Specifica le revisioni principale e secondaria del dispositivo. L'intervallo valido per la revisione secondaria è compreso tra 1 e 255.
Codifica elettronica
Definire la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
I valori validi includono:
  • Corrispondenza esatta
  • Modulo compatibile
  • Disabilita codifica
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in Logix5000 Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo, pubblicazione LOGIX-AT001.
Connessione
Imposta il tipo di connessione o il formato di comunicazione.
Per informazioni dettagliate su
Connessione rack
, vedere Connessione rack.
Autore configurazione
Visualizza l'entità che configura il dispositivo.
I valori validi includono:
  • Questo controller
  • Mezzi esterni
I valori disponibili dipendono dal software host. I valori non supportati dal software sono nascosti.
Dati di ingresso/Dati di uscita
Selezionare il tipo di dati di ingresso o uscita del dispositivo.
Modalità uscita
Definisce la modalità di uscita del dispositivo.
Contatori
Selezionare il numero di contatore per il dispositivo.
Indirizzo Ethernet
Consente di specificare la configurazione IP per il dispositivo. Le opzioni disponibili includono:
  • Rete privata
    . Selezionare un valore compreso tra 1 e 254.
  • Indirizzo IP
    . Immettere un indirizzo IP univoco per identificare ciascun nodo sulla rete IP.
  • Nome host
    . Immettere un nome di dominio completo, come ad esempio device.yourcompany.com.
Abilita Network Address Translation (NAT)
Abilita le comunicazioni di sicurezza verso un dispositivo indirizzato tramite NAT.
Indirizzo dispositivo effettivo
Specifica l'indirizzo IP del dispositivo sulla rete privata del NAT. Si tratta dello stesso indirizzo IP trovato nella visualizzazione
Protocollo Internet
.
Questo parametro è disponibile quando la casella di controllo
Abilita Network Address Translation (NAT)
è selezionata.
Dimensioni chassis
Consente di impostare le dimensioni dello chassis del rack contenente il dispositivo ponte adattatore. Vengono visualizzate solo le dimensioni dello chassis valide.
La dimensione dello chassis non può essere impostata a un valore inferiore all'ultimo dispositivo nello chassis.
Questo parametro è disponibile solo quando il dispositivo è un adattatore nella topologia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal