Connessione rack
Quando un dispositivo I/O digitale è collocato in uno chassis remoto (rispetto al proprietario), l'utente può scegliere di usare i collegamenti per rack per comunicare con i dispositivi I/O digitali posti in quello chassis remoto.
Un adattatore e più dispositivi I/O sono configurati per utilizzare i collegamenti per rack scegliendo il formato di comunicazione Ottimizzazione per rack al momento della creazione del dispositivo. Per gli adattatori, questo specifica che l'adattatore deve creare una "immagine" rack e restituire i dati I/O nell'immagine rack al controller. Per i dispositivi I/O, questo specifica che il dispositivo "parteciperà" alla connessione rack e i suoi dati I/O devono essere restituiti in questo modo.
La scelta di una connessione rack è disponibile solo per i dispositivi I/O digitali, sebbene siano consentite anche delle connessioni dirette ai dispositivi I/O digitali. Il sistema può infatti eseguire sia connessioni dirette che connessioni rack nello stesso chassis. I dispositivi I/O analogici non possono partecipare alla connessione rack, per questa ragione tutte le connessioni a dispositivi analogici sono connessioni dirette. I dispositivi analogici non offrono mai un formato di comunicazione di Ottimizzazione per rack.
Benefici dei collegamenti per rack
Un connessione rack economizza l'utilizzo della connessione tra il proprietario e i dispositivi I/O digitali nello chassis remoto. Solo un collegamento viene stabilito tra il controller e l'adattatore ControlNet per l'immagine rack.
Limiti dei collegamenti per rack
Una connessione rack trasferisce solo ingresso e uscita al/dal controller. Altri dati di ingresso restituiti dal dispositivo in un collegamento diretto, quali stato o diagnostica, non vengono restituiti nell'immagine rack.
Un connessione rack consente l'utilizzo di un solo valore RPI per tutti i dispositivi configurati per comunicare utilizzando la comunicazione rack. Al posto di più connessioni dirette con valori RPI individuali, il proprietario dispone di una sola connessione rack con valore RPI singolo. Il valore RPI soddisfa tutti i dispositivi I/O digitali nello chassis.
Nell'esempio, il proprietario comunica ancora con tutti i dispositivi I/O nello chassis remoto, ma utilizza un solo collegamento. I dati provenienti dai tre dispositivi vengono inviati insieme simultaneamente, alla velocità dell'RPI specificata per il modulo adattatore ControlNet (numero di catalogo 1756-CNB). Utilizzando le connessioni rack, è stata eliminata la necessità di tre connessioni separate.

Limiti della connessione rack I/O ControlLogix
Quando si utilizza l'I/O ControlLogix con un adattatore ControlNet remoto (numero di catalogo 1756-CNB o 1756-CNBR), fino a 5 controller possono creare collegamenti per rack all'adattatore ControlNet. Tutte le successive richieste di connessioni per rack non andranno a buon fine, con l'eccezione delle connessioni Solo ascolto, che sono virtualmente illimitate.
Limiti della connessione rack I/O FLEX
Quando si utilizza I/O FLEX con un adattatore I/O FLEX remoto (numero di catalogo 1794-ACN15, 1794-ACNR15), un controller può creare una connessione rack all'adattatore ControlNet FLEX. Eventuali richieste successive di connessioni rack non saranno possibili.
Non è possibile inibire il collegamento a un dispositivo I/O FLEX che sia configurato per utilizzare l'Ottimizzazione per rack.
Suggerimenti per l'uso della connessione rack
In generale, è consigliabile utilizzare una connessione rack per i dispositivi I/O digitali nello chassis remoto se:
- La maggior parte dei dispositivi nello chassis remoto è digitale
- Il controller del proprietario si trova a un livello basso di collegamentiSUGGERIMENTO:Consigliamo di non utilizzare una connessione rack per i dispositivi I/O di diagnostica. I dati diagnostici non vengono trasferiti su una connessione rack. La perdita dei dati diagnostici vanifica lo scopo di utilizzare dispositivi I/O con capacità diagnostiche.
Per ulteriori informazioni sui dispositivi analogici ControlLogix, vedere il
Manuale utente sui modulo I/O analogici ControlLogix
.Fornire un feedback